This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:用于连接本地 LAN 互联网的输入端口

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127137/tps23881-input-port-to-connect-to-local-lan-internet

器件型号:TPS23881

你(们)好

美好的一天! 您能为我们的客户设计提供帮助吗?

他们正在设计一个具有4个输出端口和1个输入端口的电路板。  输出端口可以是 PD。 但他们需要一个输入端口来将其连接到本地 LAN 互联网。

是否可以将任何一个端口设为输入端口? 如果是、请向我们提供指导。  

我将私下提供其他信息。 提前感谢您。  

 

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我需要对设计进行一些澄清。 输出端口将用于供电并连接到其他器件? 输入端口将用于接收电源并连接到 LAN?

    请随时向我发送电子邮件(b-beader@ti.com)、以进一步讨论设计。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    非常感谢! 我们将就此案例与您联系。

    此致、

    Jonathan