This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202EVM-716:TPS54202

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126820/tps54202evm-716-tps54202

器件型号:TPS54202EVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54202

我今天测试了 TPS54202EVM、我不明白为什么 TPS54202进入 DCM 模式时、在不同的输出电流下、尖峰会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    我将进行进一步分析、并在明天给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    在振铃期间、低侧 MOSFET 及其体二极管都关断、这意味着负载能量全部由输出电容器提供。 如果负载电流较大、Vo 会快速下降、这意味着 VFB 下降到 Vref 所需的时间很短。 因此、振铃时间可能很短、从而导致波形上显示的振铃变化。

    如果您比较两种条件下的负载电流、则最好了解它。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色波形代表 VSW、您能告诉我 VSW、Vo 和负载电流之间的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    为了提供更高的负载电流而不会使 Vout 下降太多、内部控制电路将提前发送脉冲以传导高侧 MOSFET、从而缩短了关断时间和振铃时间。 因此、在 VSW 中、可以明显地观察到、当负载电流增加时、振铃会减少。

    BRS

    Zixu