请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好、电池随机连接意味着什么、正电极和负电极是否可以颠倒?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
随机连接并不意味着您可以反转正电极和负电极。 随机电池连接意味着 您可以在 VC0接地后以任何顺序将电池连接到任何 VCX 引脚。 例如: 电池8可以跨 VC2和 VC3进行连接。 它不必跨 VC7和 VC8进行连接。 引脚 VC1 - VC10上的高电压容差可实现这种随机电池连接。 有关随机电池连接的更多信息、请参阅 BQ76942数据表中的第16.3节"随机电池连接支持"链接此处: BQ76942适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的3节至10节高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 b)(TI.com)。
最棒的
Andria