我想知道交流和电池的转换。
如果可以、可以尽快回复吗?
关于 ACFET/RBFET 关闭条件。
当移除交流适配器时、如果电池电压最大值高于 ACDET 设置、
ACFET/RBFET 是否永久关闭?(直到电池电压通过自放电下降等)
或者、充电器通过 ACN/ACP 检测到反向电流、那么充电器会停止 ACFET/EBFET? 哪一项是正确的?
或者、如果其他行为正确、请教它、对吧?
我们担心、如果 ACDET 设置低于电池最大电压、当电源仅为电池时、ACFET/RBFET 不会关闭?
2.当混合升压模式下、如果移除交流适配器、则电池升压将由 ACP/ACN 电流停止、该电流低于混合动力升压模式退出阈值(IDPM_FALL)? 正确吗?
3.在 REG0x3F ()中是否设置了混合动力升压模式退出阈值(IDPM_FALL) 93%/96%的 ILIM1?
或基于其他93%/96%的 REG? 请告诉我。
4.当电池在降压模式下充电时、如果移除了交流适配器并且 ACDET 设置低于电池电压、充电是否不会停止?
或者电池充电是否会因任何行为而停止?
5.当交流适配器被移除且 ACDET 为低电平时、ACFET/RBFET 关闭、在 ACOK 条件消失之前、电源通过 BATFET 体二极管由电池供电?
如果 ACDET 为低电平但 ACOK 条件无效、电源来自 BATFET 的体二极管、则持续到 ACOK 条件有效?
此致、