This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:增加驱动电压

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611, LMG1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126816/ucc27611-increasing-drive-voltage

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件: LMG1020

我尝试使用 UCC27611 GaN 驱动器来驱动激光组件快速开关脉冲激光二极管(在一个封装中包含一个高电流开关、充电存储电容器和脉冲激光二极管)。   Quickswitch 应用手册建议使用 TI UCC27611 、但建议+Vdrv 为5.4伏。

是否可以使用外部 LDO 或其他源通过将 LDO 稳压器或其他源的输出端连接到 VREF 引脚(通过零欧姆电阻器)来产生稍高且可能更快的驱动电压?  

如果是、 TI 是否建议使用小型 LDO 稳压器或其他器件来实现这一点?  寻找最小尺寸的器件来实现这一目标。

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    您能否共享 Quickswitch 应用手册? 我不认为该器件支持 VREF 上的输入;较高的电压会导致直流电流流流过器件、这会严重损害效率并可能损坏效率。 我没有尝试过实际的硬件、但仿真显示了同样的效果。  

    如果您需要5.4V 驱动、我建议使用其他驱动器。 LMG1020支持该电压(尽管它位于建议的最大值的顶部)、并且与 UCC27611相当相似。

    至于 LDO、我可以将您的问题发送给 LDO 团队。 如果您仍在寻找 LDO、请在此处回复、告知我相关信息。

    谢谢、

    Alex M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    感谢您的分享。 根据我与其他团队成员的一些谈话、我认为这将有助于提高驱动电压。 但是、它会导致过多电流(取决于电阻和确切电压、以几百 mA 的电流为单位)流入 VREF 引脚、这在最坏的情况下可能会损坏器件。

    如果您希望以5.4V 的电压驱动、我仍然认为 LMG1020是更好的选择、因为它明确支持该电压电平。 如果您确实决定使用此 UCC27611布局、我建议将+VDRV 保持在5.15V 最大值、这在 VREF 引脚上的预期输出范围内。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    我对这一点进行了更多的研究、我对电流的估计过高。 在输出 LDO 上施加较高的电压会有效地禁用它、因为它无法灌入电流。 因此、将外部 LDO 置于5.4V 电压可能比我建议的安全。 数据表中仍然没有真正的建议、但只要它在6V 范围内(该引脚的绝对值)、它很可能是可以的。

    很抱歉。 请告诉我、我可以将此主题发送给 LDO 团队。  

    谢谢、

    Alex M