This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652170:TPS652170的编程文档申请

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652170, BOOSTXL-TPS652170, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126330/tps652170-request-for-programming-documents-of-tps652170

器件型号:TPS652170
主题中讨论的其他器件: 、TPS65217

您好!

HI-Lo Systems 是一家在通用编程器上提供脱机编程服务的公司、我们需要您的帮助来提供程序/读取提示性电路原理图、以便我们可以设计一个插座板、以便在我们自己的脱机编程器上对 IC 进行编程。

IC: TPS652170

封装: VQFN48

客户:Garmin

请求: 编程/读取提示性电路原理图

此致、

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我们将审查此 E2E 上的请求、并在接下来的两个工作日内提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上产品文件夹中提供的 TPS65217 Booster Pack (BOOSTXL-TPS652170)可在设计用于重新编程的插槽板时用作参考。 请注意、 PWR_EN 引脚上需要8V 电压才能对 EEPROM 进行重新编程。 下面是一些有助于入门的有用链接。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢您的回复。

    但是、您提供的原理图中的组件太多、我们无法像您一样设计原理图。

    因此、我们需要您的帮助 来简化原理图、这样我们至少可以执行编程和读取功能。

    除了用于编程的引脚之外、我们还需要您的帮助来告知我们如何处理这些未使用的引脚、并告知我们是否需要知道引脚。

    此致、

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、  

    有关 TPS652170原理图检查清单、请参阅以下链接。 该文档为所有引脚提供了建议的连接、并提供了有关如何处理未使用引脚的说明。  

    TPS65217x 原理图检查清单(修订版 C)

    本文档与 Brenda 提供的上述编程信息和评估模块原理图(用户指南第29页)相结合、可帮助您进行原理图设计。  

    此致、

    Garrett