This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:CB 认证和报告

Guru**** 1857150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125608/tps65994ad-cb-certificate-and-report

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994

你(们)好

我看到 TPS65994已具有 CB 证书的预览胎面。 报告编号为:E169910-A6012-CB-1

您能否帮助提供我们客户询问的 CB 报告? 如果需要任何 NDA、请告诉我如何处理并继续。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我建议与您当地的 TI 联系人合作以获取此文档。 它受 NDA 保护、因此我们无法通过 E2E 论坛共享。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢、 在我草签 本主题之前、我已经尝试咨询当地的 TI 联系人、并且等待了几 周、但结果令人沮丧。  他们说 TI 未能以某种方式提供任何 CB 认证或报告。如果需要任何 NDA、请发送给我的公司、但没有其他回复。 我很无助 、不知道如何将这些文档用于客户、直到 MP 的最后一英里。

    BR

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我直接联系了 TI 的 DFI 销售支持。 我们应该能够通过这些渠道解决这一问题。 如果您在几天内没有听到他们的声音、请告诉我。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。 我将在收到文档后继续更新。

    BR

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉再次打扰你。 我们仍然没有从当地获得任何反馈或文档。 您是否会帮助进行双重检查?

    BR

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我刚刚通过电子邮件向您发送了报告。

    谢谢、
    Eric