This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:用于设计计算和 Webench 的 TPS552882温升差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128336/tps552882-tps552882-temperature-rise-difference-for-design-calculation-and-webench

器件型号:TPS552882

我正在设计使用 TPS552882的新电路板计划,输入电压为3V-36VDC,输出电压最大为5V 6A,设计计算温度上升约为20d油脂,但 Webench 警告设计更新失败,超过了最高结温。 我可以在此应用中使用 TPS552882吗? 哪种温度结果是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhirong、

    TPS552882可用于此应用。 这应该是 WEBENCH 设计问题。