This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3779-Q1:您能否为此器件提供故障模式

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3779-Q1, TPS38-Q1, TPS37-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126938/tps3779-q1-could-you-provide-failure-mode-for-this-part

器件型号:TPS3779-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS38-Q1TPS37-Q1

您好:

    我想使用此部件来监控电源、这是功能安全项目。

    那么、您能否提供故障模式、故障率等。 我想计算 FMEDA。

    `s 项目非常重要。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、TPS3779-Q1的请求信息并不容易获得。

    您是否愿意考虑 TPS3779-Q1 的下一代替代产品 TPS38-Q1? 您请求的所有功能安全信息均可在先前提供的链接中找到(转到功能安全文档的技术文档选项卡)。 TPS38-Q1的功能与 TPS3779-Q1相同、因此强烈建议考虑该器件。

    希望这对您有所帮助、如果您有进一步的问题或疑虑、请告知我们。

    谢谢、

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 非常感谢!

    我在  TPS38-Q1 页面上找到了一个文档。 它是"TPS37-Q1和 TPS38-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA"、我可以将其用于 TPS3779-Q1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、功能安全文档仅适用于 TPS37-Q1和 TPS38-Q1、不适用于 TPS3779-Q1。

    谢谢、

    ISA