This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:TIDA-050059问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050059, TPSI3050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128736/tpsi3050-q1-tida-050059-questions

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-050059

您好!

检查 TIDA-050059的电流限制电路。

MOSFET 电压:806V

MOSFET 电流:36A

初始峰值电流:100A

问题1. 在下面的电路配置中、从36A 检测到 MOSFET 栅极信号关断的反应时间是多久?

问题2. 如果在阻断 MOSFET 栅极信号后电流降至36A 以下、是否会立即重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、  

    非常感谢您向我们提出这些问题。 我将回答您的问题、然后提供更多详细信息。  

    问题1. 这取决于 您使用的配置。 有 即时过流保护(第2.3.1.1节) 和 可调延迟过流保护(第2.3.1.2节)。 第3.3节测试结果提供了测量的延迟。  

    问题2. 是的。 此特定参考设计具有自动重试功能。 公式(10)显示了计算结果。 在本设计中、如果触发了可调延迟、它将在~38ms 后重试。  

    创建此参考设计的目的是展示 TPSI3050-Q1用于保护功能的用途。 该参考设计具有两个阈值。  

      - 2A-5A:断开负载之前等待100ms

      ->5A:立即断开负载连接。 测得的延迟~6us。  第3.3节测试结果涉及这些值。  

    这些延迟是可调节的、具体取决于您的配置。  

    由于使用与门、本参考设计在重新连接负载之前具有 RC 延迟。 但是、根据使用的组件、始终可以更改或修改此逻辑。  

    我希望这能提供有关设计的灵活性和修改方法的信息。 一般而言、第 2.3.1节过流保护 详细说明了这些延迟的所有特性和计算。   

    请告诉我们这是否能解答您的所有问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克