This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085T:如何实现真正关断

Guru**** 1210130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128820/tps61085t-how-to-achieve-real-shutdown

器件型号:TPS61085T
主题中讨论的其他器件:TPS61085

您好!

我在设计中使用了 TPS61085将6V 转换为12V (见下文)。 EN 引脚连接到微控制器、其理念是能够关闭输出电压。 但是、情况并非如此。 尽管 EN 信号较低、但我可以测量输出端的电压约为5V。 我想它是输入电压减去二极管压降。

对于如何真正关闭12V 电源有什么好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    TPS61085 在 SW 和 GND 之间具有内部 MOS。

    EN 信号为低电平、仅关断内部 MOS、 电流将流经电感器和二极管。

    如果您想要一种真正关断12V 电压的解决   方案、即当 EN 为低电平时输出为0V、则需要使用具有隔离功能的芯片。

    您可以提供  详细要求、我将联系我们的团队来提供解决方案。

    此致

    Fergus