This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:LMR33620-Q1的输出电压范围

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128882/lmr33620-q1-output-voltage-range-of-lmr33620-q1

器件型号:LMR33620-Q1

输出电压范围被称为1V 至24V。

根据数据表、VREF 为1V、  

根据上述公式,无法通过调整外部电阻器将输出电压设置为1V。 但根据范围,所述的最小输出电压为1V。 请说明理由。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha

    您可以直接将 FB 连接到 Vo。

    您的工作条件是什么? 您能否共享输入电压范围和 IO?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    如何确定可通过此降压转换器设计的最小输出电压? 如果我们需要1.1V 的输出电压、那么我们应该去使用电阻分压器吗?

    现在我们可以将 Vin 视为3.3V、Iout 为2A 作为示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha

    如果输入电压为3.3V、您可以考虑使用输入电压范围较低的器件。 您可以选择 Vref 为0.6V 的器件。

    谢谢