请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77207 您好!
我们使用 bq77207进行设计、并有一个有关 V_CTM 的问题。
规格表显示了12 - 13V、但文本讨论了10V。 (附加了2个屏幕截图)
您能否向我们提供有关客户测试模式的更多详细信息? 这是迟滞值吗?
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.