您好、TI 专家、
我的客户使用 TPS92515QDGQTQ1绘制了他们的第一个原理图。 您能否查看原理图?
-输入电压:8V
输出电压:2.8V
-输出电流:2A
-将使用2个 LED。 (正向电压2.5V,总功率1340mW)
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我的客户使用 TPS92515QDGQTQ1绘制了他们的第一个原理图。 您能否查看原理图?
-输入电压:8V
输出电压:2.8V
-输出电流:2A
-将使用2个 LED。 (正向电压2.5V,总功率1340mW)
此致、
Chase
尊敬的 fhoude:
感谢您的支持。
这是设计计算器和最新原理图。 请给我一些建议。
-输入电压为8V 恒定电压。 它来自 POC 滤波器。
-所需纹波为10%。
e2e.ti.com/.../TPS92515_5F00_sch2.pdf
e2e.ti.com/.../TPS92515-Calculator.xls
此致、
Chase
你好 Chase、
我认为您在电子表格中输入了所有信息。 我能够查看您的原理图并查找器件。 大多数情况下都很好。
fhoude
尊敬的 fhoude:
感谢您的支持。
我收到了客户的反馈、下面是一些问题。
-我们将检查第1个 PCB 样本中的 D1。 完成。
-我们将重新检查饱和电流超过2A 的电感器。 完成。
我们将在第一个 PCB 中检查它。 完成。
-实际上、R36已经在参考中确定(由其他客户制作、他们绘制的原理图与此参考几乎相同。)
该参考中的值为0.33欧姆、但他们无法使用设计计算器找到该值。 您能帮我找到0.33欧姆或其他合适的值吗?
这是另一个问题。
-它们将输出电压设置为2.8V、并在 PCB (L1.1)上测量其实际值大约为5V、每个 LED (串联)的电压均为2.8V。 我们认为每个 LED 都将具有1.4V 的电压、因为输出电压为2.8V、并且使用2个 LED。 运行是否正确?
为了方便您、我随附了 PDF 评论。
e2e.ti.com/.../TPS92515_2D00_Q1_5F00_Review1.pdf
此致、
Chase
你好 Chase、
我不明白为什么您找不到0.33欧姆电阻器。 这是现成可用的。 例如:
https://www.digikey.com/en/products/detail/te-connectivity-passive-product/TL3AR033F/3673492
我不知道它们用于 LED 的是什么、但应该有一条 VF 与电流曲线。 查看曲线、在为515设置的恒定电流设定点处查看 VF。 这将向您显示该条件下的预期 VF (输出电压)。 您从何处获取评估? 为什么是1.4V???? 该转换器的输出是恒流源。 电压是二极管在该电流下的 Vf 的函数。
fhoude