This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:卡在 PTCH 模式下

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123969/tps65988-stuck-in-ptch-mode

器件型号:TPS65988

我正在粘贴下面这个芯片的原理图。 我们没有 SPI 闪存、目前仅使用1个芯片端口。

我似乎一直处于 PTCH 模式。 无论我尝试什么、我都无法退出。 到目前为止、我已经尝试了以下几项:

  1. 读取模式寄存器(0x3)、它读作"PTCH"
  2. 将0x00000000写入 Data1
  3. 将4CC"锁定"写入 CMD1
  4. 读取 CMD1、读取值为0x00000000
  5. 将4CC"PTC"写入 CMD1以尝试跳过修补
  6. 读取 CMD1、它仍然读取为0x00000000
  7. 再次进入读取模式(0x3)、仍然读取"PTCH"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我需要一些时间来研究这个问题。 让我向我的团队寻求帮助、下周我将再次与您联系。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看我的最新消息,我没有收到关于以下问题的任何答复:

    要清楚-这些芯片未编程、我尚未将它们连接到应用程序自定义工具。 因此、目前还没有关联的 PJT -我正在尝试将它们设置为默认 BUSPOWERZ 配置。 我有一个 PJT 文件、该文件处于正确的模式、我在 Devkit 上进行了测试。 然而、同样、它并未应用于这些芯片完全未被触控的电路板。 不过 ,作为参考,https://bodanglysoftware.sharepoint.com/:u:/s/BodanglyPDW/EUjRtmGAjANBtgF50W-Aa1oBpqslzdI25HelK6k9GYVrSQ?e=RpPXYw ,这是我将基于的配置。 但是、我不能只修补它、因为我只允许在电路板具有交流电源时进行电源角色交换、这就是我想跳过修补并只使用4CC 命令/寄存器更改的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    对延迟答复表示歉意,但仍在就此问题进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    向您发送消息。

    谢谢、此致、

    林德华