This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:睡眠模式中短路

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128555/bq76942-short-circuit-in-sleep-mode

器件型号:BQ76942

您好!

     客户报告  、BQ76942处于睡眠模式时、短路保护的响应时间不确定。  有时、它花费了约400us、有时花费了800us。 请建议这是否是预期结果。 客户希望了解背后的原因以及是否有任何改进方法。 谢谢。  

400us  

800us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    您能否再次检查您是否遵循了技术参考手册第5.2.3.2节中的建议?

    "为了使 CHG FET 关断操作在检测到故障时立即发生、Settings:Protection:CHG FET Protections A 的值应仅设置为0x18或0x98。 将其设置为其他值会导致 FET 关断操作在正常模式下延迟高达250ms、在睡眠模式下延迟1秒。

    为了在检测到故障时立即发生 DSG FET 关断操作、Settings:Protection:DSG FET Protections A 的值应仅设置为0x80或0xE4。 将其设置为其他值会导致 FET 关断操作在正常模式下延迟高达250ms、在睡眠模式下延迟1秒。"

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caleb、

         感谢您的回复。  客户将 CHG FET A 设置为98、将 DSG FET A 设置为 E4。  我向他们提供反馈、 并检查他们是否仍然可以观察到这个问题。  

    P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您能否帮助更详细地解释波形并提供它们的寄存器设置和原理图?

    谢谢、

    Matt