This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:用于配置 BQ25730的 BareMetal 程序

Guru**** 2535340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129631/bq25730-baremetal-program-to-configure-the-bq25730

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25731BQSTUDIO

HII 技术官僚、

目前、我正在使用 BQ25731电池充电器、我在所有配置寄存器方面遇到一些困难。 您能不能提供任何裸机程序来帮助我们了解要馈入寄存器的寄存器值。 此外、还可以通过 IC 临时进行充电和放电。

此致  

Anshuman Kashyap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anshuman、

    关于 BQ25731的一个常见误解是寄存器设置文件。 您不需要任何寄存器设置文件即可使用此器件。 在启动期间、BQ25731将从其内部存储器加载其默认设置。  

    数据表的第9.6节"寄存器映射"中提供了详细的寄存器说明。 用户可以修改 寄存器值以相应地设置充电电流和充电电压。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Tiger、

    已理解、但我需要了解的是、充电器状态寄存器上存在任何提及故障状态和针对此故障生成所采取的措施的 sudo 代码。

    谢谢  

    Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    我们是否为这些器件提供裸机程序、Anshuman 是我的客户、他们在软件实施方面面临挑战。 如果我们准备好了一些东西、您能分享吗?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mitesh、

    抱歉、我们过去主要关注的是组件级别、我们使用 BQStudio 手动更改寄存器。 我们依赖客户进行系统级集成或软件/固件开发。  

    此致、

    老虎