主题中讨论的其他器件: TPS61288、 LM3488、 LM3478、 LM3481、 LM3481-Q1、 LM5176、 LM34936、 LM34936-Q1、 LM5118、 LM25118、 LM5176-Q1、 LM25118-Q1、 LM5118-Q1
尊敬的 TI 团队:
此前、我们已与 TI 团队就 TPS61178开关器件进行了沟通、并已确认 TPS61178。
我们为开关提供3.0V 至4.2V 电源、并希望通过此开关生成12V、2A 电流。 我随附了电路图供您参考、我们之前已经与 TI 一起验证了原理图。
当电流输出大于0.5A 时,电路板重新启动
我们已将电阻负载连接到开关输出、并缓慢增大负载、当负载达到0.6A 时、电路板会重新启动、因此仅当输入电压为3.8V 时、开关才会提供12V、0.6A 输出。
因此、请提供您的技术指导。 我们需要12V、1.2A 稳定输出。 我们已经设计好了电路板。