This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:原理图审阅

Guru**** 2532340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129540/lmr36503-q1-schematic-review

器件型号:LMR36503-Q1

你(们)好

 我们的 DIN LMR36503MSC5RPERQ1有一个很好的新特性!

请帮助确认 SCH 和布局是否正常?

1.SCH

2.顶层  的 U12布局是 DCDC IC

2层 为接地

3层  


4层接线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    请让我检查一下、并提供反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI He

    谢谢!

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    原理图正常、不同之处在于应在 U12的 Vin 和 GND 之间添加一个10uF 陶瓷电容器、并且还应放置在 Vin 和 GND 引脚附近。  

    对于布局 、我认为 L3和 C58之间的连接迹线可以更短。

    此致。