This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:NTC 热敏电阻设计建议使用10k 至100k

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129491/bq25882-ntc-thermistor-design-recommended-10k-to-100k

器件型号:BQ25882

大家好、  

我的客户询问 NTC 热敏电阻设计、希望将10k 更改为100k。  

数据表建议使用103AT-2热敏电阻、但希望使用100k NTC 热敏电阻。 是否可以改用它?

我想 TI 个人资料会受到影响、但如果可以使用100k、他们希望能够控制。

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    您 可以使用 Semitec 103-AT、它在室温下具有10 kΩ 电阻、在室温下具有100 kΩ 电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    可以使用100千欧热敏电阻。  从 REGN 到 TS 再到 GND 的电阻分压器的值将发生变化。  您可以使用 d/s 页25-26上的公式计算新的电阻值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答