This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:热设计

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130215/tps7a57-thermal-design

器件型号:TPS7A57

在 EMI 应用中、我需要使用线性稳压器从5V 输入生成0.85V 电压。  该负载为2A 连续负载、但初始化时可能会达到3.5A 并持续500ms。  因此、对于散热、我需要考虑 2A@4.2V 等。  您能否确认此器件是否能够散发这种热量?  结至外壳 θ 似乎最适合底部、因此顶部的散热器不起作用。  您是否建议如何耗散这么多的热量?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saied、

    我认为这对您不起作用。 使用 EVM 布局时、结至环境热阻为~20C/W、因此最终会因散热而上升~160C。 因此、这在室温下不起作用。

    不过、有几种选择、您可以并联 LDO 并拆分电流、将它们串联并降低每个 LDO 的功耗、也可以在前面放一个降压稳压器、但我猜您会因为 EMI 而尝试避免这种情况。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Mark。