This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:UCD9090能否使用 PMBus 命令实现高裕度/低裕度?

Guru**** 698920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130343/ucd9090-q1-could-ucd9090-do-margin-high-low-using-pmbus-command

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9090

尊敬的 TI 专家:

我只想知道如何使用 PMBus 在复位为高电平后执行 UCD9090裕度高/低、以及如何在 Fusion Digital Power Designer 中配置设置? 如果是、您可以根据附件帮助修改 tifsp 文件吗?

随附的是我们客户提供的 UCD9090原理图、请帮助检查我们是否可以使用 PMBus 实现高裕度/低裕度

e2e.ti.com/.../c7_5F00_secondary_5F00_compute_5F00_schematics.pdf

谢谢

Smith