This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:配置 GUI

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117398/tps25750-configuration-gui

器件型号:TPS25750

您好、Chuck:

我们尝试了更新后的 GUI (基于 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098579/tps25750-configuration-file-schematics-diagnostic/4104237#4104237)、但似乎仍然无法正常工作。 您能否确认其他人是否仍有 GUI 问题?

此外、我们希望获得以下配置:

1.15V 输入、1A 充电电流

2.15V  输入、1.5A 充电 电流

3. 15V 输入、2A 充电 电流

您能帮助生成 bin 文件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    e2e.ti.com/.../Chen_5F00_fullflash.bin

    尝试此完整的闪存 bin 文件、并让我知道配置是否有效。 我添加了其他灌电流 PDO 和您提到的三种特定配置。 如果您想自己配置设置、可以启用高级配置、在寄存器0x33/发送接收能力下添加/取出接收器 PDO、并编辑电流/电压。

    图1:选择 Advanced Configuration (高级配置)

    图2:选中后、单击问卷旁边的"Configuration"选项卡。  

    图3:用于配置灌电流 PDO 设置的打开灌电流功能

    如果配置仍然无法输出正确的电流、请尝试查看 EEPROM 的从器件地址。 根据《主机接口技术参考手册》、PD 控制器可以在 I2Cm 端口(第51页、链接到下面的文档)的从器件地址0x50处读取外部 EEPROM。

    请告诉我问题是否继续存在。  

    此致、

    林德华

     《主机接口技术参考手册》: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05/slvuc05.pdf?ts=1657659704088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DTPS25750%2526ds_k%253DTPS25750%2526DCM%253Dyes%2526gclsrc%253Daw.ds%2526gclid%253DEAIaIQobChMIn_bVnp_0-AIVj2xvBB3KkA9yEAAYASAAEgILePD_BwE 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    我以前从未使用过这种高级功能。 我们希望获得的配置是15V 输入电压以及充电器提供的1A、1.5A 和2A 输出电流。 那么、我假设它将是3个不同的 bin 文件吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我之前连接的 bin 文件应包含所有三个输出(15V 和1A/1.5A/2A)、刷写后、PD 控制器应能够使用这些配置。 每当您在"高级配置"选项卡中进行配置时、您所做的所有更改都将在导出时保存在一个完整的闪存箱文件中。  

    您可以通过在"Select Binary File"(选择二进制文件)中上载并刷写我之前发送的位文件(突出显示为黄色)、如果您想查看我如何配置设置、则可以下载此文件: /sbs-file/_key/communityserver-discussions -compon成分-files/196/config0000.json 、并通过转至"Import Settings"(突出显示为蓝色)进行上载。

      

    扼要重述:通过导出完整的闪存二进制文件、每个配置(包括问卷和高级配置)都将位于一个 bin 文件中。 导出设置、以便能够查看您在 GUI 本身上所做的所有配置。  

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    感谢您的详细描述。  

    在我们的用例中、TPS 仅由 EEPROM 中的 bin 文件控制、不使用 MCU 来调整设置。 在这里、我们将查找来自充电器的15V 输入和2A 输出。  

    我们现在正在尝试 bin 文件、但 TPS 如何在它们都位于同一 bin 文件中时调整电流? 我有点困惑、但我们会继续测试并更新结果。 同时、您能否帮助生成具有一个配置、15V 输入和2A 输出的 bin 文件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    这是标准 PD 协商(从一个 PDO 更改为另一个 PDO)、例如当源更改广播功能时进行切换。  

    [引用 userid="259462" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-managing-forum/1117398/tps25750-configuration-GUI/4160163#4160163]\n 此处我们查找来自充电器的15V 输入和2A 输出。  [/报价]

    您是说充电器提供15V 和2A 电流、还是 这两个单独的 PDO? 如果它们是单独的、那么每个 PDO 的电压和电流电平是多少?

    此致、

    林德华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    现在、我想我理解您的陈述。 我们正在寻找来自充电器 IC 的15V 输入、但2A 输出。 USB-C 的输入可能会有所不同、但我们要配置充电器 IC 输出2A。

    您能帮助生成配置文件吗? 我们得到的文件具有15V 的输入电压、但未检测到输出电流。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    尝试导入附加的设置并告诉我结果。 此配置仅将1个灌电流 PDO 设置为15V/2A (TPS25750现在仅灌电流15V/2A)。 我还将 PDO2配置为可变灌电流作为示例。 除非您更改 PDO 的数量(当前只有第一个 PDO 处于活动状态)、否则此 PDO 将不会处于活动状态。 此外、如果您使用的是在线 GUI、则最新版本链接如下(v 7.0.3)。  

    此致、

    林德华

    /sbs-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/config0000-_2800_5_2900_.json

    图1:具有1个灌电流 PDO 的电流配置:15V/2A

    图2:可变灌电流的 PDO 示例(在灌电流 PDO2中)

    在线 GUI (7.0.3版): https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.3/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    非常感谢您的快速回复。 我们将尝试使用该 bin 文件以及 GUI。 上次我们尝试 GUI 时、它不起作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您遇到了哪些有关 GUI 的问题? 您是否检查了电路板是否被检测到?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    关闭此主题并继续执行以下操作: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130214/tps25750-usb-c-charging-configuration 

    谢谢、此致、

    林德华