This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M IC 在500mA 负载下不工作

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123720/bq24296m-bq24296m-ic-not-working-with-500ma-load

器件型号:BQ24296M

您好!  

我使用的是具有4.2V 锂离子电池的 BQ24296M IC、连接了 SYS 引脚升压转换器 IC。 当我连接一个500mA 的负载时,SYS 无法在 SYS 上提供所需的电压(3.8V)。 您能否提到在什么负载下、BQ24296M IC 将在连接电池的情况下提供最大电流、并在 BQ24296M IC 的输入端提供直流电源(5V)?

我已将 BQ24296M IC 最大输入电流限制设计为3.5A。  

谢谢,  

Ritika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritika、

    您的工作条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器读数?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。