This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:输出延迟

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128498/tps7a26-output-delay

器件型号:TPS7A26

大家好、

我对 TPS7A26的输出延迟时间有疑问。
此延迟时间的最大值是多少?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata、  

    启动时间可能会有很多变化。 您是指将 VOUT 达到标称值的95%所需的时间吗?

    或者、您是否在问 VOUT 在 VIN/VEN 变为高电平后开始上升需要多长时间?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Juliette、

    感谢你的答复。

    我询问在 VIN/VEN 变为高电平后、VOUT 开始上升需要多长时间。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    我已与团队成员联系、以了解目前是否有资源运行仿真。 当我听到回声时、我会给您回复。

    最棒的  

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    我期待收到你的回复。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    从我们的数据表图中可以看出、平均延迟时间大约为800us。  

    当您说"当 VOUT 开始上升时"-您将在哪个阈值定义它? 您是否将其定义为高于10mV、50mV 或 VOUT 的任何特定百分比的电压?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!


    感谢您的支持。

    我说"当 VOUT 开始上升时"-没有具体的定义。 客户不知道这个延迟、因为数据表没有提到。 所以我问。
    我知道平均延迟时间为800 μ s。
    您知道最差的值吗?

    我非常感谢你的支持


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata、  

    根据器件规格、最大 值可估算为1740us。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!


    感谢您的回复。

    最坏的值大于我的预期值。
    我知道。

    感谢您的支持。


    此致、
    石田山