This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:[紧急!] 需要帮助以查找5V 6W ISO 电源模块

Guru**** 2502215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130831/tps55010-urgent-need-help-to-find-a-5v-6w-iso-power-module

器件型号:TPS55010

大家好、我是 Jay、TI 销售人员。

我需要您的帮助 来确定 我们是否有一个具有5V/6W 输出的 ISO 电源模块、该模块用于支持 9个 ISO CAN FD ISO1044BDR 电源

我们的客户正在考虑竞争对手 VRB0505ZP-6WR3。

感谢您的帮助、希望尽快获得您的建议和反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    我刚刚向您发送了一封电子邮件。 我们可以继续、因此我将关闭这个。 谢谢!

    最棒的

    Nikola Raicevic