This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:系统上电问题

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123809/bq25616-system-power-on-issue

器件型号:BQ25616

您好!

我们使用 BQ25616JRTWR 来管理电池电源(3节3.7V 2200mAh 锂离子电池)。

BMS 输出连接到 PMUX (TPS2115ADRBR)、该 PMUX 配置为自动选择两个电源(BMS)

输出、VBUS (来自 Mini USB-B)。 PMUX 提供给降压/升压转换器(TPS63020DSJR)、后者提供3.3V 电压来为系统加电。  

在平均电池电压下、电池的电流分别为3.69V 和40mA。 当电池连接到 BMS 时、它提供的电压大约为3.65V 15mA、这还不够。

BMS 的最低系统要求是3.3V 32mA。

请查找随附的文档、 即我们的电路

另 请解释 BMS 为何限制更多电池电流? 如何克服这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。  

    我想增大输出电流。 但 它低于我们系统的标准。

    等待您的反馈。

    谢谢、

    Jegan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegan、

     

     当您认为 BQ25616工作异常时、有哪些工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们在 SYS (在原理图中表示为 SYSTEM_PWR)上观察到的输出如下:  

    BAT、SW、SYS 上的电压处于所需的电平。

    当 BAT 上的电流为25mA 时、来自 SW 的电流为15mA。  

    如何增加输出电流?  借助我们的现有原理图、我需要做的最小改动是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么电压是"所需电平"?   当您认为 BQ25616工作异常时、有哪些工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 如果没有充电器运行条件、则很难进行调试。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对沟通不当表示歉意。

    运行条件是如此

    VBUS = 0V、

    iBus = 0mA、

    VBAT = 3.6至3.7V、

    IBAT = 25至35mA、

    VSYS = 3.5至3.7V、

    ISYS = 15至20mA。

    谢谢、

    Jegan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegan、

    请参阅9.3.2器件在 d/s 上通过电池加电而没有输入源时、如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT _DPLZ)、BATFET 会打开并将电池连接到系统。 因此、电池放电电流取决于 SYS 负载电流。 除非 IBAT > ISYS_OCP_Q4 (最小9A)、否则 BAT 和 SYS 之间的 BATFET 不会限制电池放电电流。 请检查电池本身、SYS 负载和电路上的其他组件。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    非常感谢您的回答。

    此    BMS 使用三节3.7V 2200mAh 并联锂离子电池。

    它是正确的组合吗? 如果不是 、请为此 BMS 电路(BQ25616JRTWR)推荐具有额定值和规格的合适电池电源?

    谢谢、

    Jegan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegan、

    只要电池具有内置保护功能并可能自动断开坏电池、就可以使用单节电池充电器并联为多节电池充电。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们想在此添加一条注释。

    在使用上述对话中提到的电池供电时、系统未通电。 因此、我们尝试通过 BMS 中的 VBUS 提供电源(5.12V、0.5A)。 我们甚至没有在 SYS 引脚上获得输出。

    之后、我们绕过了 BMS 器件、并使用电池直接为系统供电。 系统已通电。

    这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    等待您的输入。

    谢谢、

    Jegan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegan、

    如果您完全关闭充电器 (即移除 VBUS 和 VBAT、充电器不上电)、则重新应用 VBAT 或 VBUS、SYS 是否有任何输出电压?

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    根据您的建议、我们移除并重新应用了 VBAT。 当 VBAT = 3.712V;VSYS_3.681V、但系统仍不上电。

    谢谢、

    Jegan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegan、

    VSYS 具有电池支持的3.681V 输出。 请将 VSYS 连接到外部电阻器负载、并查看其是否正常工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    很抱歉、回答错误。

    请参阅下表、了解连接到 BMS 的负载的观察结果、

    电池:3节3.7V 2200mAh (并行连接)

    VBAT (V)

    负载(欧姆)

    负载电流(mA)

    VSYS (V)

    3.755

    7.5.

    289.6

    2.069

    3.756

    15.

    168.7.

    2.541

    3.756

    30

    101.1

    3.028

    3.756

    60

    55.9.

    3.361.

    请恢复您的反馈。 另请说明负载对 BMS (BQ25616JRTWR)输出电流的影响是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在下一个工作日返回。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我想在此添加一条注释。

    我们尚未将 NTC 热敏电阻连接到 TS 引脚。  

    这是负载电流减小的原因吗?

    谢谢、

    Jegan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegan、

    在充电和升压模式下、NTC 故障都会影响充电器的运行。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.7.4.2充电模式期间的热/冷温度窗口(BQ25616)。

    另请检查 STAT 引脚是否由于任何故障以1Hz 的频率闪烁。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.8.2充电状态指示器(STAT)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    充电暂停故障(NTC 故障)有何影响?

    请提供详细说明。

    谢谢、

    Jegan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jegan、  

    TS 将使用热敏电阻来监测电池温度并执行 JEITA 或热/冷。 故障时的 NTC 将影响充电电流、在温度很高或很冷的情况下、将暂停充电以保护电池组。 如果不需要或未使用 TS 功能、请将一个10千欧电阻器连接到 TS 引脚。 此外、如果 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁、则表明存在活动故障。   

    有关 BMS 上的工作原理的更详细说明、请参阅 数据表的第9.3.7.4节。 有关详细介绍 JEITA 的更深入的应用手册、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/slyt365/slyt365.pdf

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要向您表示感谢、感谢您的 Ning 和  Arelis G. Guerrero 为您提供的出色帮助。

    谢谢、

    Jegan。