This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:用于 ON 和 VBIAS 的信号相同

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130885/tps22965-same-signal-used-for-on-and-vbias

器件型号:TPS22965

大家好、

我的客户对 TPS22965有疑问。  他们正在更新现有板以使用新 FPGA、这促使需要对1.8V 电压轨进行与其原始配置不同的定序。  他们希望尽可能减少设计的改动、这将在非标准用例中提出这一问题。

VIN = 1.8V

它们是否可以将3.3V 电压轨用于 VBIAS 和 VON?  因此、当3.3V 电源出现时、它将为两个 VBIAS 供电并打开 TPS22965。  如果是这样、是否会有任何预期的负面影响?  例如、数据表中有注释指出、上升时间仅对加电序列有效、其中 VIN 和 VBIAS 在 ON 引脚置为高电平之前已处于稳定状态。

有人担心、在 VBIAS 同时出现 VON 可能会产生不必要的行为。  有什么想法?

提前感谢您的支持。

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如您所示、时序规格都基于 Vbias 和 VIN 在 ON 置为高电平之前保持稳定。 将 Vbias 和接通会导致操作错误、并可能导致 FET 在导通期间不能正确偏置。

    此致、

    Kalin Burnside