This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:VC 电容器放电

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130052/tps23754-vc-capacitor-gets-discharged

器件型号:TPS23754

在我们的设计中、PoE 协商工作正常、VDD 稳定、VC 电容器充电、直流/直流开始开关、Vout 正常。

但是、在几毫秒后、直流/直流转换器停止工作、因为 VC 电压降至 VCuvlo 以下。

因此、我们 向 VC 引脚添加了一个100uF 电解电容。 现在、直流/直流转换器运行200ms、但也会由于低 VC 电压而停止。

来自 AUX 绕组的能量似乎不足。 有线索吗?

黄色:VC;蓝色:GATE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢您的测试波形。  

    通常情况下、您的电路的 V_C =(N_AUX:N_SEC)* V_OUT。  并且您使用 V_C 将 LED1、LED2、 OK1、PRI NMOS 栅极驱动器和内部稳压器驱动至 V_B、这不应 是 V_C 的非常重的组合负载 如果 V_OUT 正确、V_C 应具有足够的输入功率。 22 Ω R14可能有点高、您可以尝试使用~5 Ω 电阻器来查看它是否得到了改进。 此外、我是否可以知道 P14的额定功率?

     

    我可能怀疑的另一种可能性是 反馈环路不稳定问题。 您能否在具有差分探针的屏幕上显示 V_OUT 和 V_C (它们具有不同的接地端)?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 R14更改为5欧姆不会有任何改进。 电阻器外壳尺寸为1206 (~250mW)。

    黄色:V_C;蓝色: V_OUT

    V_OUT 上似乎也存在一些纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才向输出添加了100mW 的负载。 现在、所有电压都是稳定的!

    因此、这似乎是一个"轻负载"问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢您的新测试结果! 您可以尝试提高轻负载稳定性的两个方面:  

    1. L4短接:

    2.将 C26更改为~100pF:

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样! 我将 C26更改为100pF。 现在、即使 没有任何负载、所有电压也都是稳定的!

    非常感谢您的支持、Diang!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢您的跟进、并很高兴听到轻负载下的不稳定问题得到了解决!  

    我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang