This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:IC 中 LO 的发热问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130431/tps54331-heating-issue-for-lo-in-the-ic

器件型号:TPS54331

尊敬的 TI 团队:

  TPS54331中使用的电感器出现了如此多的故障、您能不能提供故障的可能根本原因、也可以解释 TPS54331在电感器、频率等方面的工作原理。 这将有助于充分调试故障情况。 我们使用 Bourns 的10uH 电感器器件(SRP6540-100M)。 并组装了10至20K 的编号、并发送给不同的客户(现场)。 经过900天的组装后、该组件开始出现许多故障。 故障检测-为电路板供电后、电感器开始加热、稍后 MCU 关闭、然后电路板将无法工作。 请提供支持以解决上述问题并提供可能的根本原因来查找问题。

谢谢、此致、

Gururaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Gururaj

    请提供应用的原理图和布局吗? 如果可能、是否存在任何波形、例如电感器电流、PH 电压、输入和输出电压?

    您也可以通过电子邮件发送给我。 我的电子邮件是 :ruby-li@ti.com

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    请找到我在邮件中共享的原理图、它与数据表中的原理图相同。

    找到相应的 PH 引脚输出。

    谢谢、此致、

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru!

    Ruby 正在 出差,稍后将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    我向他的邮件分享了原理图和输出波形、我收到了相同的邮件-他正在旅行。

    如果其他成员能够回答,因为这种情况很紧急。

    谢谢、此致、

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Guru!

    您可以回放电子邮件。

    Shuai