This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62811-Q1:TPS6281120QWRWYRQ1

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131053/tps62811-q1-tps6281120qwrwyrq1

器件型号:TPS62811-Q1

您好、TI、

目前、当我在 以下条件下测试流经电感器的电流时、我正在测试 TPS6281120QWRWYRQ1  

VIN = 6V 直流(Keysight E36231A)

负载电流- 265mA (scientfic SME1701)

电感器峰值电流(I_L 最大值)将达到818.3mA

I_L 最小值 将为-274.4mA

1)由于转换器以 CCM 模式运行、因此电感器电流将变为负值  

2)为什么纹波电流非常高 (Δ I_L), 即1.0927A,请在这两个方面帮助我   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查它、明天回来。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在数据表中看到负谷值电流限制、则为-1.8A。 您看到的是低于该限值。 因此、我不会看到任何问题、电感器电流放电所需的时间稍微长一点。  

    谢谢、此致、

    法赫恩