This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:COUT (最大值)和 CFF 大于推荐值

Guru**** 2501515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131484/tps568215-cout-max-and-cff-larger-than-recommended-values

器件型号:TPS568215

您好!

我对 TPS568215的 COUT (最大值)和 CFF 电容值有两个问题。

  • 在选择 COUT (max)和 CFF 电容值时、是否存在任何问题或需要注意的问题?
    • 使用较大值的目的是尝试最大程度地减小输出的过冲和下冲电压、以应对快速负载瞬态响应。
  • 表5中的电容值是否是考虑到直流偏置电压降额的实际电容值? 或者、它们是标称电容值吗?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    我的同事将检查并在下周一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在选择 COUT (max) 和 CFF 电容值时、是否存在任何问题或需要注意的问题?

      是的、Cout 和 CFF 都会影响环路的稳定性。 如果 Cout 电容过大、则电路可能没有足够的带宽并导致环路不稳定。 您可以参考这两个应用手册。

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计–第1部分:如何选择输出电容器

     https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计–第2部分:如何选择前馈电容器

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf45/slvaf45.pdf

    表5中的电容值是否是考虑到直流偏置电压降额的实际电容值? 或者、它们是标称电容值吗?

      表中的值为标称值、不考虑降额。