请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2363我们正在寻找具有 I2C 兼容监控功能的 LTC4222-双热插拔控制器的替代产品、用于其中一种 NetApp 服务器设计。
我们是否可以在不进行太多更改的情况下提供任何 P2P 替换建议或任何功能上的匹配器件?
建议 具有两个通道输入电压范围的任何器件的最小电压为24V。如果没有 I2C 接口、则会很好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.