This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216的输入电阻器

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131730/bq77216-input-resistor-of-bq77216

器件型号:BQ77216

尊敬的先生:

在 BQ77216数据表的表10-1 (第12页、共25页)中、我们建议输入电阻值为1KOhm+/-10%、 您是否会分享更多信息、为什么 Rin 值= 1K Ω?

 根据输入泄漏电流、BQ77216的输入电阻器可能为10M Ω 左右。  我认为客户也可以使用低于1K 的电阻器。

美好的一天!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    该器件经过修整、可通过1k 输入滤波电阻器实现过压检测精度。 使用不同的值可能会影响精度。

    此致、

    Matt