请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 大家好、团队、
客户希望与其他器件共享 SPI 通信总线。
我们知道可以使用级联连接将多个5712连接到同一总线、它是否能够:
a.如果 LATCH=H、则与 其他器件通信
b.当 LATCH=L 时、与 TLC6C5712通信
*也就是说,根据 LATCH 引脚状态,设备是否能够与其他设备或相同的5712通信?
最好的 Regads
Masaru