请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 大家好、
您能否告知是否通过读取清除了 POR_ERR_FLAG 寄存器(默认值= 1h)?
它在 Vcc 启动或软件复位时设置为1h。 这是只读寄存器、因此我想知道寄存器值是否通过读取清零。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否告知是否通过读取清除了 POR_ERR_FLAG 寄存器(默认值= 1h)?
它在 Vcc 启动或软件复位时设置为1h。 这是只读寄存器、因此我想知道寄存器值是否通过读取清零。
此致、
我在数据表中找到了答案。
7.3.1.3复位 POR
启动或 UVLO POR 或软件 POR 会将[POR_ERR_FLAG]设置为高电平。 输入时的电流量
POR 状态、[POR_ERR_FLAG]位被锁存为高电平。 为了清除[POR_ERR_FLAG]、需要一个 RESET_POR
必须发出命令。
如果通过启动、UVLO 或软件设置了[POR_ERR_FLAG]、并且器件未处于任何 UVLO 状态、
[POR_ERR_FLAG]被锁存、不会阻止任何操作。
此致、