This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:轻负载运行(PFM)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132113/lm61440-q1-light-load-operation-pfm

器件型号:LM61440-Q1

您好、在自动模式下运行时的最小开关频率是多少-轻负载运行:(PFM)。 它是否小于200kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    根据数据表、RT 设置频率 L_LIMIT 将为180k 和200k、这是典型值。 当 ton=tonmin、toff=toffmax 时,ton 计算器为 (Ipek-min*L/(Vin-Vo))时,频率应最低。

     Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、感谢您的回复。 该公式也适用于 PFM 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、限值为公吨。您还可以尝试使用 webench 进行仿真、并检查轻负载条件。

    Elena