This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:PSU 在额定输入端熔断

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058560/lm5088-blown-psu-at-rated-input

器件型号:LM5088

您好、团队正在寻求您的帮助。

此设计针对12.5V - 75V 输入、11.5V@5A 输出完成。 当我们在24V 电压下打开负载时、它仍然可以正常工作并进行调节、但切换到75V 时、LM5088会产生显著的爆炸效果。 下面是原理图详细信息。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files RAMAC_5F00_Ti_5F00_WRDCDC_5F00_PSU_5F00_2110.1_5F00_Assembly-Drawings.pdf

非常感谢您的参与。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark

    SW 引脚的绝对最大额定值为76V。 只有1V 裕度。  增大输入电压时、应缓慢增大输入电压、以避免因输入电缆的寄生电感而造成过冲。 此外、您的 RC 缓冲器电路应该很强、以便使 SW 引脚开关尖峰小于1V。  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)