This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:可调节输出电压

Guru**** 2524120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058190/tpsm82821-adj-output-voltage

器件型号:TPSM82821

大家好、

对于固定输出版本、 客户是否可以使用电阻分压器来调节输出 、例如采用1.8V 和2.5V 或3.3V 输出? 从下图中可以看到、我们似乎只需要选择足够低的电阻器来覆盖内部分压器

  • 有缺点吗? 这是否可取?
  • 有什么想法、内部电阻器的值是多少? 我想它们是比率匹配的、但绝对电阻可能具有很高的容差、对吧? (这就是我要覆盖它们的原因)
  • 对内部补偿网络有什么负面影响?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    请注意、我将处理您的请求、并在明天之前向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    通常、当固定 VOUT 小于所需 VOUT 时、我们可以在固定 Vout 版本的 FB 引脚上添加一个外部电阻器。 因此、使用1.8V 固定输出电压器 件、可以添加合适的外部电阻器来配置大于1.8V 的输出电压(在本例中为2.5V 或3.3V)。

    • 有缺点吗? 这是否可取? 较差的瞬态性能可能是一个缺点。  添加外部反馈电阻后、请客户测试并验证器件的性能。 如果环路响应良好并且可以调节输出电压、那么我认为应该可以。
    • 有什么想法、内部电阻器的值是多少? 我想它们是比率匹配的、但绝对电阻可能具有很高的容差、对吧? (这就是我要覆盖它们的原因)固定版本(1.8V)  的 FB 引脚上的典型内部电阻为7.5M Ω。
    • 对内部补偿网络有什么负面影响? 将固定输出电压器件转换为可调节电压版本会导致更差的瞬态性能。 因此、为了 获得良好的瞬态性能、您必须添加120pF 前馈电容器并联到额外的反馈电阻器。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我有几个后续问题-  

    您能否澄清一下如何添加外部电阻器以及前馈电容器的放置位置?  

    以下是正确的吗?

    外部电阻器- VOUT 和 FB 之间
    前馈电容器- VOUT 和 FB 之间

    您能否确认固定版本用于 PG 逻辑的电压? 客户希望确保、即使我们连接固定输出版本以调节更高的输出电压、PG 逻辑仍能正常工作

    • 误差放大器的输入(-)(黄色框)? 如果是、即使对于固定输出器件、也是~0.6V
    • FB 引脚直接(红框)->这是否意味着固定输出版本具有修整的 PG 阈值?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    外部电阻器- VOUT 和 FB 之间--正确
    前馈电容器- VOUT 和 FB 之间--正确

    我将向您介绍 PG 逻辑。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    关于 PG 逻辑的问题、即使您将固定的 Vout 版本转换为可调节版本、PG 逻辑仍保持不变、并且运行正常。 这是因为固定 Vout 版本的 VFB 在内部始终为0.6V、因此红色块将始终接收0.6V。 在固定输出电压版本中、误差放大器输入也将调整为0.6V。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin