This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:输入电压之前 EN 引脚处于高电平

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1, TL7700, TPS37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058439/lm76005-q1-en-pin-high-before-vin

器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件: TL7700TPS37

尊敬的 TI 团队:

我对 LM76005-Q1直流/直流转换器的使能输入有疑问。

  • 在 Vin 为高电平之前增大 EN 电压是否有损坏 IC 的风险?
  • 在此设计中、EN 引脚能够在 Vin 仍然为低电平时上升到17V (此时、Vin 通过高阻值电阻器被拉低:总共约300k)。
  • 在此设计中、EN 引脚前面有一个100k 电阻器。
  • 我检查了评估套件、并在向 EN 引脚施加电压时(同时保持 Vin 开路)、Vin 上的电压似乎没有增加。 这让我相信、从 EN 到 Vin 之间没有 ESD 二极管可防止 EN 高于 Vin。

主要问题<Vin+0.3V or if there is no real danger to having a high EN voltage before Vin goes high. 是我是否应该在 EN 和 Vin 之间放置一个外部二极管以符合数据表要求

提前感谢您、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    EN < VIN + 0.3V 的数据表规格表明、如果 VEN 在 VIN 之前存在、则会出现问题。  

    因此、建议将 EN 引脚直接连接到 VIN 或通过 UVLO 电阻分压器网络将 EN 置于 VIN 之后。

    此外、17V 的 EN 引脚电压将超过前面提到的绝对最大引脚电压额定值。

    除此之外的任何内容都未经测试或验证、由客户进行评估。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    除了 Jimmy 说过的内容、您还可以在17V 电压上升后使用 TPS37或 TL7700等电源序列发生器 IC 对 LM76005-Q1进行定序。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多