This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 RSOC 不正确

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132680/bq34110-bq34110-rsoc-incorrect

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

你(们)好

客户使用 BQ34110进行设计、设置参数后、他们将运行学习周期。

1.充电过程中充电不足:电池充满电、OCV 已达到预设电压、但 RSOC 始终在85%处停止。

2.放电期间的 RSOC 下降:在5A 放电期间、RSOC 保持在20%并持续20分钟、然后突然下降至7%、并且 FCC 将更新。

3.电池是15AH/12V 铅酸电池。

随附了 GPCCEDV 报告。

正在等待您的回复。

谢谢

星号