This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:校准步骤

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132547/bq27z561-r1-calibration-step

器件型号:BQ27Z561-R1

尊敬的专家:

对于 电压校准、A:"将0xF081发送到 AltManufacturerAccess()以启用 MACData()上的原始电池电压输出"和 B:使用 0x08/09 Voltage()之间有何区别?

可以更快吗?

客户使用 B 进行电压校准。 当它们突然将外部电压从3.3V 更改为4V 后,它们发现 0x08/09 Voltage()需要最大6s 才能获得稳定的电压。  0x08/09 Voltage()似乎有一些内部滤波器算法来避免电压跳转? 这是预料之中的吗?

可以避免该延迟吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryam、

    Voltage ()寄存器报告的过滤电压。 这就是为什么原始值是校准的更好选择。