This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:充电和放电电流达到 CDV/dt

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132478/lm5069-charge-and-discharge-current-to-cdv-dt

器件型号:LM5069

您好!

我想向您询问 LM5069数据表第1页上提供的栅极引脚附加电路。
(问题1)
当栅极打开时、我认为它将被充电至 CDV/dt、但此时充电电流是如何确定的?
(问题2)
当栅极关断时、我认为 CDV/dt 已放电、但此时放电电流是如何确定的?
我认为 Q2将是放电路径、是这样吗?
在这种情况下、放电电流是否为 Q2_IB×HFE?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    1A)充电电流达16uA

    2A)是的、 Q2提供放电路径。 流经 Q2的电流为栅极灌电流 x HFE

    此致、

    Rakesh