大家好、
我尝试使用 BQ51050B 通过亚马逊基本充电器 链接为小型电池(450mAh)充电 、如下所述:

当电池未就位时、电路似乎按预期工作、但一旦我放入电池、行为就会变得不稳定(有时它会充电、有时它不工作、有时充电器会指示 end_of _charge)。 我猜、这是因为 BQ 检测到电池中的金属、并通过停止充电来避免过热。
我想在 线圈和电池之间添加一层铁氧体板、例如链路。 您是否知道我是否可以期望通过此项添加获得更稳定的行为?
此外,当我使用相对较小的 Ibulk (400mA)时,您是否知道 FOD 校准是否有帮助?
谢谢你
Benjamin