This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:封装高度容差

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132099/tps2121-package-height-tolerance

器件型号:TPS2121

大家好、团队、

请告知 TPS2121RUXR 的封装高度容差(典型值、最小值)?
由于数据表仅描述最大高度、客户希望知道典型高度和最小高度。

P/N:TPS2121RUXR
最大:1.0mm
典型值:
最小值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoki 您好、  

    我们没有这些信息。  

    这是因为客户需要计划器件在最坏情况下的高度 、这将是提供的最大规格。  

    此致、  

    Elizabeth