This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:此器件的封装尺寸不匹配 Ultra Librarian

Guru**** 1162290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV717P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060607/tlv717p-footprint-for-this-part-doesn-t-match-ultra-librarian

器件型号:TLV717P

大家好、

我收到了客户关于 TLV717P x2SON 封装的一些问题。  

"

数据表中显示的封装尺寸与产品页面上提供的可下载 UltraLiban 尺寸之间似乎不匹配。 Altium Designer 至少会出现这种情况。

 

1)  热焊盘阻焊层在数据表和 Ultralibrian 封装中有所不同。  数据表显示了阻焊层定义的焊盘(阻焊 层开孔小于铜)。  而在 Ultraalibrarin 封装中、阻焊层的尺寸与铜的尺寸相同。

 

2) 每个4引脚上的阻焊层都有奇怪的差异;大于数据表并具有奇怪的形状。  我的想法是、Altium 焊盘导入的尺寸太大。  将焊盘更改为更小尺寸显示了"手动绘制"的铜焊盘。  手工 绘制的铜焊盘的阻焊层 与数据表相匹配。 对于散热焊盘、情况并非如此、如#1中所述。

我尝试通过定位参考设计来验证封装尺寸、但我没有成功。  TLV717P 产品页面上发布的参考设计中似乎没有 TLB717P。

 

在手动调整"Altium PADS (Altium 焊盘)"的大小以使其小于手动绘制的铜。 (请参阅下面的)

"

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    Ultra Librarian 由一家开发这些封装的独立公司提供支持、我们不参与这些封装。 为此、您需要与那里的人员联系。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、我对此很怀疑、但我访问了网站、它看起来像是 TI 官方品牌。 这有点令人困惑。  

    您是否知道我们是否可以  提供有关最佳阻焊层、焊锡膏 模版、cu 焊盘尺寸等的任何信息。 是什么? 他们在组装和制造方面遇到了问题。  即使是正确焊接的 X2SON 封装中的焊点图片也很有价值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我本应该更加清楚。 我所说的"我们不参与其中"是指在创建建议的着陆模式时、不会涉及各个产品线。  

    我们通常建议使用数据表中详述的焊盘图案。 他们是否遵循了该建议、并且仍然存在制造问题?

    我可以向您指出封装团队中的 POC、看看他们是否可以提供一些更详细的信息和/或良好焊点的图像、如果这有助于引导您朝着正确的方向前进。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误我的答复。 您能像您提到的那样帮助我在包装团队中进行 POC 吗? 电子邮件为 l-baker@ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         负责此主题的工程师即将休假、我们将在2022年1月1日假期结束后的最后一周返回给您。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我已将您包含在电子邮件中、我将关闭此主题。

    此致、

    Nick