This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:操作查询

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059317/tps53667-operation-inquiry

器件型号:TPS53667

大家好、团队、

我代表我的客户发布此查询、请参阅下面的详细信息。

使用您的开发工具,我已经在 设计中应用了电源系统(power net.pdf),只需进行少量调整(对于 supply_1 Vout 更改并添加了第六阶段)。 SUPPLY_1的最终设计位于 P9_RB.pdf 中。

我对 TPS53667的运行有几个问题:

  1. 负载线设置如何工作? 我将此参数从1m Ω 更改为0和2m Ω,施加并释放了30A 负载,但 Fluke 万用表在负载下的读数(不靠近电源,但正好位于负载所在的位置)没有变化。 我为什么不理解或不理解什么? 更改此值时、我应该期待什么?
  2. 使用 https://www.ti.com/lit/ug/slvu719b/slvu719b.pdf?ts=1638444709036&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS53819A 和图4-1技术,我在施加30A 负载(LeCroy.png)和释放负载(LeCroy1.png)时制作了 oscillog。 根据示波器、更大的负载会产生更大的输出电压(恒定电平最高可高出70mV)、但 Fluke 会显示不会发生的情况。 我该怎么做?

e2e.ti.com/.../Attachment.zip

 此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    启用负载线路后、输出电压调节电平会随着负载的增加而下降、如下图(TPS53667数据表中的图9)所示。 负载线越高、给定负载的输出电压就越低。  当负载线路为0m Ω 时、输出电压调节电平不随负载变化。

    因此、当在负载线= 0、1和2m Ω 的情况下测量30A 负载下的输出电压时、 应在负载线= 2m Ω 时获得最低输出电压测量 值、在负载线= 0m Ω 时获得最高输出电压、并在负载线= 1m Ω 时介于两者之间。

    当施加负载后输出电压下降时、示波器屏幕截图"LeCroy 1"似乎对应于负载增加情况。 从该示波器屏幕截图中可以看到、负载线为1.67m Ω(=输出电压变化/负载变化= 50mV/30A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

    感谢您的回答。 我还有一些问题。 我更改了负载线、没有发生任何情况。 万用表(我更信任它、而不是示波器)在30A 负载下、0负载线(由电阻器设置、或通过融合设计在寄存器中设置为0%)与1m Ω 负载线之间没有差异。 我应该检查什么才能看到差异?

    Lecroy1是释放负载。 我确信这一点、因为不同的人在该设计中观察到相同的结果。 它们使用差分 方法和探头。 可能是具有接地电势的东西、它局部低于0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    您能否按如下所述校准 DMM 并重新进行测量?

    校准程序:将 DMM 连接至0.9V 电源并记录 DMM 读数。 然后、将电源电压增加30mV (=0.930V)、使用 DMM 进行测量并记录。 现在检查 DMM 是否为0.93V (或检查 DMM 读数是否增加了30mV 或未与第一个读数进行比较)。

    关于示波器屏幕截图、您能否使用 GUI 的"Monitor"页面(可在 GUI 左下角找到)捕获负载电流图和输出电压图、如下面左侧所示? 此外、如下面右侧所示、选择要绘制的 VOUT 和 IOUT 图。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

    这就是我对负载变化为20A 的电路板所拥有的条件。

    此致、Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    您是否忘记了附件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

    由于一些技术问题、我无法回答。

    第一个。 我无法在此处附加文档或图片。 只能写入。

    第二个。 我设法解决了与负载线设置相关的问题。 默认情况下、IC 设置为零负载线路、外部电阻器没有影响(数据表中未提及)。 通过 PMBus 更改该设置有助于观察负载下的输出电压降。 这个问题已经解决。

    第三个。 我仍然不知道为什么 LeCroy 在零负载线设置下显示输出电压在负载下增加。

    此致、Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    关于附件、您是否看到任何要附加的选项?

    由于在转换模式引脚上使用了电阻器、因此负载线路为零。请参阅数据表的第4页和第11页(如下所示)。 所选电阻器的压摆模式引脚上的电压设置 b[3]=1、这意味着零负载线。

    关于第三点、从 GUI ( 使用 GUI 监视器页面)获取一个示波器快照/A 图来显示输出电压以及负载电流信息将非常有用。