This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:不会振荡

Guru**** 2586405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058621/tps92641-does-not-oscillate

器件型号:TPS92641

我使用推荐的电路配置来设计电路、但由于常数是一个问题、所以它不会持续振荡。
我不知道常数范围是否是一个问题、或者是否有具有固定值的器件。
由于我要传递20A 的电流、因此有许多小常量。
电流控制由模拟调光(IADJ)设计。
您不知道问题是什么吗?

上述操作采用模拟调光、但过流保护功能似乎正常工作。 它不会在开关频率下振荡。
你能给我一些建议吗?