This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:SD 引脚

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060502/lm2663-sd-pin

器件型号:LM2663

您好!

我的客户通过使用 LM2663将5V 输入转换为-5V 来提供 GaN TR 的栅极偏置。

如果客户在未将 SD 引脚连接到 GND 的情况下意外操作 SD 引脚、这是否会导致 LM2663内部或外部的损坏?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 如数据表第11页第8.4.1节"关断模式"中所述、正常运行时、SD 引脚需要接地、如果该引脚未连接到 GND、则如果该引脚意外出现2V 的关断事件、可能会发生不必要的关断事件。 我希望这对您有所帮助、如果需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、
    Em