This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:STMicroelectronics 产品的替代产品

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060526/tlc5926-alternative-for-stmicroelectronics-product

器件型号:TLC5926

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户 正在寻找替代的引脚对引脚压降和 STP16CP05XTTR 的替代产品。 他们发现了可能的选项 TLC5926IPWPR/TLC5927IPWPR。 我是否可以询问您是否还可以确认他们是否可以在不更改硬件/软件的情况下使用这些器件? 或者是否有更合适的 TI 器件作为替代产品? 我还尝试使用 BOM 和交叉参考工具检查可能的替代方案、但无法找到直接替代方案。

希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    是的、我认为硬件和软件都与 TLC5926/7兼容。 输入数据格式的一个小差异是 、STP16CP05XTTR 在写入数据时需要额外的第17个时钟。 它似乎用于采样锁存信号、  而 TLC5926/7不需要该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您之前的回答。
    我们的客户仍有一些问题和疑虑:

    与 STP16CP05XTTR 相比、TLC5926/7具有一些额外的保护特性。 例如
    开路负载检测
    GND 短路检测
    VLED 短路检测
    如果我们不使用这些工具、是否会产生任何问题?

    在中、TLC592x 具有两种工作模式和三个阶段:正常模式阶段、模式切换
    转换阶段和特殊模式阶段。 该器件可在不同模式之间切换。
    默认操作模式是什么?
    我们是否需要软件更改/控制模式?
    如果器件进入一种模式(特殊模式)、我们可以使其恢复正常模式而无需软件干预?

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    1.如果用户不使用,就不会出现任何问题。 故障检测仅会提高 内部电阻器中的故障标志、以查看是否存在任何 LED 连接故障、但在故障发生时无需采取进一步措施。  

    2. 上电后,默认工作模式为正常模式。 如果用户不需要更改电流增益并读取误差寄存器、则无需额外进行 SW 更改。 重新为器件供电可使器件恢复正常模式。